This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/BOOSTXL-SENSHUB:观察压力传感器输出时出现问题

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C123GH6PM, ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/618826/ccs-boostxl-senshub-problem-while-observing-the-pressure-sensor-output

器件型号:BOOSTXL-SENSHUB

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我正在尝试将 Senshub 与 Tiva TM4C123GH6PM 连接以测量压力。

我已经按照给出的指导原则连接了这两个模块。

此外、我还从库中获取了压力传感器的示例代码。

但是、我遇到了如何在 CCS 上查看压力传感器输出的问题。

我想用传感器测量空气压力。

此外、我能否观察 Energia 上的输出?

请为 我提供相应的解决方案。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们是否可以注意到您的帖子的主题列表、"观察时出现问题"(传感器输出)、而您的(帖子)则会注意到"如何查看输出?"

    这有点困惑和/或冲突-是不是吗?

    此外-即使是所有"Senshub"文献的多个读数也会有帮助-难道不是这样吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否导入了以下示例:"C:\ti\TivaWare_C_Series-2.1.4.178\examples\boards\ek-tm4c123gxl-bootstxl-senshub\pressure_Bmp180"? 如果是、以下是 readme.txt 文件中的说明:

    将串行终端程序连接到 LaunchPad 的 ICDI 虚拟串行
    波特率为115、200波特。 每字节使用8位、无奇偶校验和1个停止位。
    原始传感器测量值打印到终端。 RGB LED
    初始化完成后、以1Hz 的频率闪烁、示例为
    运行。