This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/EK-TM4C1294XL:步越&quot 时随机;cortex_M4_0:错误:发生调试端口错误"

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C1294XL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/618862/ccs-ek-tm4c1294xl-random-when-stepping-over-cortex_m4_0-error-debug-port-error-occurred

器件型号:EK-TM4C1294XL

工具/软件:Code Composer Studio

您好 E2E。 我在调试应用程序时遇到问题。 它将在随机时间触发 cortex_M4_0:错误:发生调试端口错误、当我单步执行代码时出错。 我似乎也可以通过连续点击多次单步执行来引发错误。  

有关如何解决此问题的任何提示?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以尝试其他 PC 或有源 USB 集线器吗? 我在 EK-TM4C1294XL 上没有看到这个问题、但是当 USB 电源处于边缘时、其他 LaunchPad 上也出现了这个问题。
    e2e.ti.com/.../493494
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我是否可以注意到、公司/我也在(其他) ARM MCU 供应商的评估板上注意到了这一(显然)相同的问题!

    在所有情况下-当要求 Fire/I "救援"时-用适当的电源替换"USB 电源"-已经迅速/最终得到解决。

    "用于接入和电源的单 USB 电缆"确实提供了便利。 然而-正如这里所揭示的-有风险-并且用户永远不知道"平均或预期"的电路板电流是多少(通过仅通过 USB 电源)-这通常证明了它的价值和兴趣。

    另请注意、当使用不同的 PC 时、通常会在功率级别(和质量)之间发现"合理"的不一致性。

    正确而稳定的电源是第一项任务-让"方便"战胜"可靠性和稳健性"是短视的-请注意!