This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:TMS570LS3137上的以太网速度

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS3137, DP83848I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/618787/tms570ls3137-ethernet-speed-on-tms570ls3137

器件型号:TMS570LS3137
主题中讨论的其他器件: DP83848I

您好,

我正在使用 tms570ls3137进行以太网连接、我有连接到微控制器的接口 dp83848i。

协议承诺速度为100Mbps、我正在使用 lwip 堆栈来实现以太网。

当我实施并尝试 UDP 和 TCP 传输层时、速度仍然不符合预期。

该微控制器上的通用以太网速度是多少?

我们将感谢您提供任何帮助和建议。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Saif,

    它支持10Mbps 和100Mbps。 我使用 Ostinato 和 LWIP 演示代码测试了速度。