This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM48L952:未使用的 ADC 引脚

Guru**** 2605955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/618836/rm48l952-unused-adc-pins

器件型号:RM48L952

你好

我们有一些未使用的 ADC 引脚、这些引脚是未连接的。 您对如何处理这些问题有什么建议吗?

此致

Bob 熏肉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bob、您好!

    我的建议:

    通过一个电阻器将未使用的 ADC 引脚连接至 VSSAD

    2.保持未使用的 ADC 引脚未连接(这些引脚未连接任何 PCB 走线)