This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:HALCoGen 示例 Example_SafetyLib.c 在04.06.01中出现错误

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/618707/tms570lc4357-halcogen-example-example_safetylib-c-has-error-in-04-06-01

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

这一行代码:

案例 CPU1_RESET: 

但是、此值未在 HL_system.h 中定义、编译失败。

您还可以在 TMS570LC43的 HALCoGen 帮助查看器中注意到这一点、其中值 CPU0_RESET 具有超链接、其下方的行 CPU1_RESET 没有超链接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jane、

    这是一个已知的错误、将在下一版本中修复。 谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jane、

    我刚刚检查了 HALCoGen 4.6.01、问题已得到解决。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="QJ">您好 Jane、

    我刚刚检查 了 HALCoGen4.6.01、问题已得到解决。[/引述]

    这是我要使用的版本。 我的分期付款中未固定: