This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1224:如何知道 ADC 与器件断开连接?

Guru**** 2576195 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/615871/tms570ls1224-how-to-know-the-adc-is-disconnected-from-the-device

器件型号:TMS570LS1224

大家好。

 即使 ADC 未连接到任何设备、它仍然可以获得值。 现在、我想知道它是否连接到某个设备、如果它未连接、则始终将值设置为0。 是否可以通过软件实现? 如果我无法做到、如何在硬件中做到这一点?

 我有一个油门、我希望确保微控制器始终连接到油门、因为如果它未连接、它将产生随机电压、这是一个安全问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Joe、

    如果输入是浮动的、它几乎可以读取任何内容、但最有可能读取中间值。 如果您希望使用该输入读取内容、则应将其连接到该内容。 如果您不打算将任何内容连接到输入、请不要读取该通道。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,王杰:

    这里的问题是、也就是说、我想使 ADC 引脚在内部(launchpad)下拉、这是可能的吗? 而无需进行过多的硬件工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    Hercules 器件上的 ADC 引脚不能用作数字输入或数字输出。 这些引脚没有内部上拉或下拉。