This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:Kelvin_GND 问题

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/618419/tms570ls3137-kelvin_gnd-question

器件型号:TMS570LS3137

大家好、团队、

希望您能帮助回答以下问题:

"在我的应用中、我将 TMS570的 Kelvin_GND 引脚连接到电路板 GND。 我想知道这是否是一个问题。"  数据表第6.6.1.1节中的图6-4说明了这一点。

感谢您的任何见解

此致、

Alex  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!

    如果使用外部晶体作为时钟源、则外部晶体负载电容器应连接回 Kelvin_GND.Kelvin_GND、不应在外部短接至其他 GND 线。

    如果您使用外部振荡  器将3.3V 峰峰值信号驱动到 OSCIN 并且 OSCOUT 保持开路、则 Kelvin_GND 连接到外部振荡器的接地端、该接地端应与器件上的其他接地端共用。