This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM57L843:有关互连系统的一些问题

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/614984/rm57l843-some-questions-about-the-interconnect-system

器件型号:RM57L843

大家好、我有一些不确定的问题、下面列出了这些问题:

  1. DMA 能否通过 DMA 端口 B 访问连接到外设互连系统的所有从器件?
  2. 这是否意味着 DMA-NMPU 只控制从 DMA 到 CPU 互连系统上从器件的访问?
  3. 如何精确执行"外设互连系统- NMPU"的外部诊断模式? 控制 NTU/DMM 以开始转至 L2SRAM?
  4. 如何确保互连不存在任何转换? 是否有简单的检查方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我稍后会检查并返回给您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,还有新消息吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Canfoderiskii、

    1.是的。 端口 A 用于 L2闪存、L2 SRAM 和 EMIF;端口 B 用于所有外设及其存储器
    2、是的、DMA-NMPU 只能通过 DMA 端口 B 访问 CPU 互连子系统中的资源
    3.第11.3.2节介绍了如何执行内部和外部诊断
    4.必须手动检查所有 DMA 通道的状态(DMASTAT、OFFSET=0x0C)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢。