This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PM:库 n 和#39;t 初始化目标器件

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/618413/tm4c123gh6pm-couldn-t-initialize-target-device

器件型号:TM4C123GH6PM

我的微控制器工作正常、突然停止工作。 我无法再在控制器上下载我的代码、它一直说无法初始化目标器件。 我使用 LM 编程器擦除整个闪存并解锁调试端口、然后它可以工作、但只能运行一次、我的意思是我可以下载一次代码、然后它返回到同一个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "擦除整个闪存并解锁"、然后下载(仅限)"已知正常"代码(而不是"您的代码")、这可能会影响系统时钟 和/或所有 MCU 的 JTAG/SWD 引脚、这是否对您更有用?

    这2个"影响代码事件"中的任何一个都是您的情况出现时的(通常的可疑事件)。    需要注意的是、"停止工作"经常被报告-几乎(从不)显示为"代码更改(导致)此类停止"-显示为...