This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/EK-TM4C1294XL:TM4C1294XL 中是否提供用于联网的插座

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/618410/rtos-ek-tm4c1294xl-is-there-socket-for-networking-available-in-tm4c1294xl

器件型号:EK-TM4C1294XL

工具/软件:TI-RTOS

1)

TM4C1294XL 评估套件是否有可用的插座库、因为该卡具有以太网连接器。  我的意思是、对于程序员来说、套接字是否可用、因为 winsock2.h 在 Windows 中、 SYS/socket.h 在基于 Linux 的操作系统中?  我已经看到在 TM4C1294XL 中有 http 级连接库、但 TM4C1294XL 中是否有可用的 TCP/UDP 级套接字?

2)

使用免费版本的 Code Composer Studio 7.2时、TI-RTOS 是否可用于 TM4C1294XL?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1. LWIP 版本1.4.1作为 TivaWare 的一部分提供
    2.是的、执行"View"、"Resource Explorer"、然后向下滚动到用于 TivaC 的 TI-RTOS