This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C1294XL:未为设备端口安装虚拟 COM 端口

Guru**** 2608685 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/618089/ek-tm4c1294xl-virtual-com-port-not-installed-for-device-port

器件型号:EK-TM4C1294XL

您好社区!

我正在使用 EK-TM4C129XL 评估板、尝试运行 USB-DEV-cserial 示例代码。 我能够通过调试端口加载代码、而不会出现任何问题。在器件管理器下、我可以看到调试端口的"Stellaris 虚拟串行端口"。 但是、当我插入设备 USB 端口时、我会看到安装窗口尝试安装"Virtual COM Port"。 当它看起来已经完成并且我在设备管理器中查看时、我看不到新的 COM 端口。 相反、在"通用串行总线控制器"下、我看到一个新的"USB 复合设备"、右下角有黄色警告符号。

我已经尝试在"windows_drivers"文件夹下安装各种.inf 驱动程序、但似乎没有帮助。 当我尝试使用不同版本的 TivaWare_C_Series 进行安装时、我会得到不同的结果:

2.1.0.12573版似乎可以安装驱动程序而不会出现任何问题。

版本2.1.1.71安装失败,并显示消息“尝试将驱动程序添加到存储库时遇到问题”。

版本2.1.3.156无法安装,并显示消息"指定目录文件中不存在该文件的拥有。 文件可能已损坏或受到篡改的影响。"

我希望有人知道、当我插入评估板上的器件端口时、为什么我没有获得虚拟 COM 端口。 我正在使用 CCS 7.1运行 Windows 8.1。

感谢你能抽出时间。

-Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Thomas:

    您是否尝试过以下网站提供的最新驱动程序: software-dl.ti.com/.../SW-TM4C-2.1.4.178.PATCH-1.0.zip

    复合示例的问题在 Windows 10中是众所周知的、目前正在积极研究、但这是我第一次听说在 Windows 8.1上出现的问题。 请告诉我最新的驱动程序是否在 Windows 8.1上为您演示了相同的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ralph、

    我能够安装您链接的驱动程序而没有任何问题。 但是、我仍然遇到相同的 USB 复合设备问题、在这里我得到黄色警告符号、并且端口部分下没有列出 COM 端口。

    如果有用,它会在复合设备的问题状态属性下列出:

    {操作失败}请求的操作失败。
    C0000001

    我通常会将 C0000001与空指针相关联、如果这一点有所帮助。

    感谢您的快速响应!

    -Tom
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    感谢您确认最新驱动程序也存在此问题。 如前所述、我们正在积极研究这一点。

    一种解决方案虽然适用于某些解决方案、但并非所有解决方案都可以使用以下 E2E 帖子中所述的更新后的.c 文件、我认为至少值得您尝试: e2e.ti.com/.../2268171

    此外、当我们找到最终解决方案时、我会记录您的帖子以进行跟进。 现在、正如所有其他报告都是针对 Win 10发布的、这是当前关注的焦点、但一旦我们解决了该问题、我将向您提供最新的更新、我们将看到它是否也解决了 Win 8.1的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ralph、

    感谢其他论坛帖子中的建议。 我尝试下载最新的 TivaWare C 系列软件包(2.1.4.178)、并添加了 usbdcomp.c 文件(我不需要替换该文件;最初没有替换文件)。 遗憾的是、我得到的结果与以前相同、"USB 复合设备"带有警告符号、并且没有可用的新 COM 端口。

    我感谢您的团队为解决这一问题所做的工作。 希望 Windows 10修复程序也适用于我的机器

    Thomas