This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TM4C123GH6PGE:_c_int00的源代码可用吗? 具体而言、TM4C123GH6PGE?

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C123GH6PGE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/618104/compiler-tm4c123gh6pge-source-code-for-_c_int00-available-specifically-the-tm4c123gh6pge

器件型号:TM4C123GH6PGE

工具/软件:TI C/C++编译器

我搜索了表单并为"_c_int00"复位处理程序源代码进行了 google、并发现了有关函数地址的大量问题、但到目前为止没有源代码。 此外、我已经在 c:\ti (包括 ccsv7子目录)中搜索源、但不会成功。 我想通读并了解处理器是如何启动的。 那么、有人能告诉我、_c_into00的源代码是否可用于 TM4C123GH6PGE 处理器?

提前感谢、

Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它取决于您使用的编译器的版本。 对于 v16.9.4、它位于汇编文件"boot.asm"中、通常可在此处找到:

    C:\ti\ccsv7\tools\compiler\ti-cgt-arm_16.9.4.LTS \lib\src

    对于版本17.6.0、它位于文件 boot_cortex_m.c 中、通常可在此处找到:

    C:\ti\ccsv7\tools\compiler\ti-cgt-arm_17.6.0.STS\lib\src
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢 Bob。 这正是我所寻求的。 现在、我可以看到这个目录是编译到 lib.a 中并与项目链接的目录。