This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM48L530:RM48L530

Guru**** 2815985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/617128/rm48l530-rm48l530

器件型号:RM48L530

尊敬的先生/女士:

如果您能检查所附的有关振荡器和 JTAG 接口的电路、我将不胜感激。

我不确定的两件事是:

  1. 振荡器:
    1. 我们使用的振荡器是一个振荡器模块(即为了获得更好的可靠性)、它有一个我连接到 OSCIN 的单输出。 因此、OSCOUT 和开尔文 GND 未连接。
    2. 我们使用的是5V 振荡器输出、该输出使用分压器降至3.3V 电平(这在 PIC 3V3微控制器上以前是可行的)/
  2. JTAG 接口
    1. JTAG 器件的复位连接到微控制器的热复位(nRST)是否正确?
    2. 在其他微控制器上、我们将其连接到复位引脚、因为通常只有一个。 在这种情况下、它是否可以连接到上电复位(nPORRST)?

P.S. 我已将该设计基于 RM48 HDK 开发板。

非常感谢

Brendan Johnson

e2e.ti.com/.../0257.CCF10082017.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Brendan、

    我会将您的帖子转发给我们的一位硬件专家、以便他们可以查看您的 JTAG 电路。 您可能还需要搜索此 E2E、因为我知道已经有很多有关此主题的主题、因此在进行此类搜索时可能会找到一些有用的信息。

    关于您的振荡器电路、我预计不会出现问题。 这类似于在工作台上以相同的方式连接频率发生器;对吗? 我唯一的注意事项是在接地连接时要小心、这样您就不会得到传播到器件中的接地噪声。

    关于连接 nRST 与 nPORRST、我建议您使用 nRST 引脚。 如果在调试期间将 RESET 置为有效并连接到 nPORRST 引脚、则加电复位会导致调试时所有调试上下文丢失。 nRST 是一个软复位、这意味着信息在复位过程中被保留、其中包括调试上下文以及有助于调试的潜在错误/异常源。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢 Chuck。

    关于振荡器、它将是 PCB 上的永久振荡器模块、而不是标准振荡器和外部组件。
    与具有外部组件的振荡器相比、振荡器模块更精确、更省时。
    您指的是哪个接地端? 我想你以为我连接了一个频率发生器、但我不会这样做。

    我将等待您的硬件工程师提供反馈。

    此致

    Brendan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Brendan、

    我建议在 nTRST 上添加一个外部下拉电阻器
    2.对 TCK 使用下拉而不是上拉
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    太棒了

    谢谢

    Brendan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bendan、您好!

    我本来以为它是一个与频率发生器类似的独立时钟生成电路、但具体来说、器件完全能够使用您已经指出的应用于 OSCIN 的外部时钟源运行、因此这不是一个问题。 我对该电路 GND 的评论是为了确保振荡器电路不会产生 GND 噪声、这是开尔文 GND 背后作为器件上单独 GND 的用途。 这假设电路必须连接到与 MCU 相同的 GND、以便具有相同的 GND 基准。