This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1292NCPDT:QSSI 模式、高级模式、Freescale SPI 格式连续传输时序

Guru**** 2981990 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/617872/tm4c1292ncpdt-qssi-modes-advanced-mode-freescale-spi-format-continuous-transfer-timing

器件型号:TM4C1292NCPDT

您好!

TM4C1292用户手册的第17章描述了 QSSI。

有几个问题:

对于8位帧,高级模式(不是双或四)模式与传统模式有何不同?   符合17.3.4标准的"增强模式"是否与"高级模式"相同?

清晰增强的模式可选择飞思卡尔格式。  除此之外、第17.3.4段还描述了如何使用 SSICR1寄存器的 FSSHLDFRM 位来配置 SSInFss 信令。  sSICR1的 MODE 位域是否必须选择传统模式才能配置 SSInFss 信号传输?  

除了对8位帧的限制之外、高级 SSI 模式与传统模式有何不同?

若要在高级 SSI 模式下运行、需要 SPO = 0和 SHP=0、并采用 Frescalale SPI 格式。  图17-5说明了此协议。  但是、该图或任何其他图都不能完全指定帧时序。  该图显示了一个未指定的时间段、在此时间段内、SSInClk 在一帧的 LSB 和下一帧的 MSB 之间保持低电平。  该模式的时序是多少?  哪个文档指定了时间?

谢谢。

M.R.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    精心准备和建造的柱-太棒了!

    在供应商响应之前-您的"实验"能否提供(部分)见解? (公司/我不使用4C129 -因此"重起吊"落在您身上...)

    您的"设置和配置" -根据您的喜好-然后测试-显示"示波器电容器"(同时"连接"到合适的 QSSI 从器件(可能是内存))可能会证明使用(和/或确认)供应商的努力...

    一如既往-确保您的 MCU 数据是"最新/最大的"MCU 数据、并且您已查看(最新)勘误表...