This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware/TMS570LS1227:FR 网络(CONT#39;)

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS1227, TMS570LS20216, HALCOGEN, TMS570LS3137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/617692/starterware-tms570ls1227-fr-network-cont

器件型号:TMS570LS1227
主题中讨论的其他器件: TMS570LS20216HALCOGENTMS570LS3137

工具/软件:Starterware

是否有人通过 TMS570LS1227实施 Flexray 网络?

相同的 FlexRay 文件构建在 TMS570LS1227/TMSLS20216、TMS570LS1227 TX 空帧中、但 TMS570LS20216 TX 插槽中具有有效载荷数据。

所有 GTU /按摩 RAM 配置 都是相同的配置。 (相同文件)  

下面的组灯丝

参数 Val (十六进制/十进制) 和功能
群集中的节点数 0xF/15 编号
数据速率 10. Mbps
通道数 2. 编号
微周期数:pMicroPerCycle 0x186A0/100000 编号
群集中的最大同步节点数:gSyncnodeMax 0xF/15 编号
宏周期数/周期:gMacroPerCycle 0x94C/2500 编号
偏移校正开始:gOffsetCorrectionStart - 1. 0x947/2375d Mt.
网络空闲时间开始:gMacroPercycle - gdNIT - 1. 0x8c9/2249 Mt.
延迟补偿通道 A:pDelayCompensation [A] 3. μT μ A
延迟补偿通道 B:pDelayCompensation [B] 3. μT μ A
群集漂移阻尼:pClusterDriftDamping 1 μT μ A
解码校正:pDecodingCorrection 0x38/56 μT μ A
接受的启动范围:pdAcceptedStartupRange 0xCD/205 μT μ A
最大振荡器漂移:pdMaxDrift 0x12dh/ μT μ A
静态插槽长度:gdStaticSlot 0x96/150 Mt.
静态插槽数:gNumberOfStaticSlots 0xF/15 编号
微时隙长度:gdMinislot 4. Mt.
Minislots 数目: gNumberOfMinislots 0 编号
微时隙操作点:gdMinislotActionPointOffset 2. Mt.
操作点偏移:gdActionPointOffset 2. Mt.
最大偏移校正:pOffsetCorrectionOut 205. μT μ A
最大速率校正:pRateCorrectionOut 337. μT μ A
外部偏移校正控制:vExternOffsetControl 0 是/否
外部速率校正控制:vExternRateControl 0 是/否
外部偏移校正:pExternOffsetCorrection 0 μT μ A
外部速率校正:pExternRateCorrection 0 μT μ A
gdSampleClockPeriod 12.5. ns
每微周期样本数:pSamplesPerMicrotick 2. 编号
唤醒符号接收窗口长度:gdWakeupSymbolRxWindow 0 时间
重复传输唤醒模式:pWakeupPattern 0 编号
唤醒符号接收空闲:gdWakeupSymbolRxIdle 0 时间
唤醒符号接收低:gdWakeupSymbolRxLow 0 时间
唤醒符号发送空闲:gdWakeupSymbolTxIdle 0 时间
唤醒符号发送低:gdWakeupSymbolTxLow 0 时间
静态帧数据长度:gPayloadLengthStatic 0x3C/60 2字节
冷启动尝试次数: gColdStartAttempts 0x1f/31 编号
被动到主动:pAllowPassiveToActive 0xF/15 编号
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Zhang、

    对于 TMS570LS3137至 TMS570LS1227的端口 FR 示例、这是非常直接的。 请使用 HALCoGen 生成初始化代码、并将 FR 相关代码复制到新的 CCS 项目中。 LS3137和 LS1227具有相同的 FR 模块。 您是否在 LS3137上运行了 FR 演示代码?