This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM57L843:F021闪存端口 A 和 B 分别对应于 BANK0/1和 BANK7?

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/617028/rm57l843-f021-flash-port-a-and-b-correspond-to-bank0-1-and-bank7-respectively

器件型号:RM57L843

从方框图中、我可以看到 F021闪存具有2个连接到互连系统的端口。

根据 TRM、这2个端口似乎可以同时使用、即使在读取 BANK0时、也可以对 BANK7进行编程。

我猜 F021闪存端口 A 和 B 分别对应 BANK0/1和 BANK7、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Candoferiskii、

    两个并行端口的目的是允许通过互连交换机进行并行访问。 即、当 CPU 使用其中一个端口访问闪存组0时、另一个主器件可以使用第二个端口 B 访问另一个组。端口不一定连接到特定组、CPU 和 DMA 可以使用任一端口访问任何组。

    关于 bank7的编程、主要要求是您不从您正在编程的同一个组执行。 由于 Bank7不可执行、因此这不起作用。 这2个端口使 DMA 有机会在编程进行期间访问编程任务中未使用的任何组。 即、如果 FEE 例程位于 Bank1中且正在进行 FEE 编程任务、则 DMA 可以访问 Bank0、而不会影响 Bank7上发生的编程任务。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    在您的最后一个示例中、CPU 正在执行位于 Bank1中的 FEE 例程并对 BANK7进行编程。 此时 DMA 还能够访问 BANK0和 BANK1、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Canfoderiskii、

    不可以、即使是使用两个并行端口、两个主器件也无法同时访问同一个组、因此如果 CPU 在 DMA 访问时同时从组1执行、则互连中可能会存在一些仲裁延迟/冲突。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我明白了。 谢谢你。