This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI 的问题(TM4C129ENCPDTI3)

Guru**** 2607465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/617405/problems-with-ti-today-tm4c129encpdti3

我只是想快速验证我们的顾问是否为 TM4C129ENCPDTI3创建了合适的封装、例如、我想查看是否有接地焊盘。

嗯、在搜索互联网20多分钟后、我仍然没有封装参考。 每个 freakin 的器件在数据表中都有一个封装参考、或者可以轻松找到某种 PDF。 对于 TI、我最终意识到我需要下载此 BXL 文件、这当然是我的 PC 无法打开的。 现在、我必须下载这个看起来是1995年的工具、它给我带来了有关 Microsoft .NET 框架的错误。 最终安装时、此工具非常麻烦。 我甚至无法使用常用的缩放方法。 例如、当我尝试查看丝印层时、它仍然显示焊盘。

基本上、我很欣赏为所有人提供一种格式的努力。 如果你想使用非常旧和繁琐的东西,那就好了。 我唯一要求的是、您还有一个简单的 PDF 封装图、就像其他制造商一样、也很容易找到它。 我正在查看一个 PCB、我正在尝试快速完成这项工作、并开始使用。

这只是对 TI 的建议。

PS:此论坛不接受器件型号 TM4C129ENCPDTI3、表示器件型号未被识别。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pascal、您好!

     您是否通过 TI 网页上显示的链接下载了 Ultra Librarian 软件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pascal、您好!

     PDT 封装没有散热焊盘。  我同意数据表应包含焊盘图案建议、我们的数据表通常会这样做。  遗憾的是、此特定数据表未纳入我将随附 here.e2e.ti.com/.../lppd358.pdf 的建议

     我将记录一个案例、以更新数据表、在其中嵌入焊盘图案。  我还将与团队合作更新.bxl 文件、以便其中只有一个封装、它将与数据表匹配、但具有圆形/倾斜焊盘。

     我希望这对您以及我们未来使用此部件的客户有所帮助。

    此致、

    Oliver

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢 Oliver。 很抱歉、您以前没有耐心。