This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123BH6PZ:自锁最大速度问题

Guru**** 2930030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/617215/tm4c123bh6pz-self-clocking-maximum-speed-question

器件型号:TM4C123BH6PZ

问题:

我看到这个处理器可以使用它自己的内部振荡器运行。 以器件的最大速度运行。 或者??

从数据表中我可以看出-最大自时钟速度为16MHz (请确认)。

最大外部晶体速度为25MHz……

因此、我认为这意味着、不、它无法通过自计时实现全速运行。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!
    内部精密 OSC (PIOSC)以16MHz 的频率运行。 它可以是 PLL 的时钟源之一、PLL 将倍频/分频至最大80MHz。