This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129XNCZAD:TM4C129XNCZAD

Guru**** 2572425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/616455/tm4c129xnczad-tm4c129xnczad

器件型号:TM4C129XNCZAD

 支持物联网的 ARMRegisteredCortexRegistered-M4F MCU TM4C129X 连接开发套件是否具有 CAN 收发器连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    不、开发套件上没有 CAN 收发器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles、

    还有另一个主题行、"重复、双重部件输入"-完全没有线程的含义和目标!
    论坛"机器人"-自动附加器件型号-是否已导致这种不必要/无用的重复?

    必须提醒海报、(部分)对其问题/请求的描述胜过 A、"仅限器件型号"(即毫不费力/可能是无考虑的标题!) 我们了解到,在纽约公立学校的5年级,这种教学似乎并不普及,这种情况令人遗憾。 (因此、对于"海报指南"的长期建议(始终被拒绝)要求。) (太多看起来是"无遮挡!")
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 CB1、

     当海报创建新主题时、右上角有一个超链接"我需要帮助填写此表格"。 点击链接后、将进入 TI E2E 培训网页、以创建新帖子。 还有“*必填字段”要求帖子具有标题。 我认为系统可能无法执行的操作是实际检查标题字段是否留空、在这种情况下应提示用户重新输入。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我们的应用中、我们需要以太网和 CAN 通信。 因此,我们决定选择  支持物联网的 ARMRegisteredCortexRegistered-M4F MCU TM4C129X 板。 我们的选择是否正确?  通过与 MCP2551芯片连接可成功实现 CAN 通信。 如果我们使用此板、是否有可用于配置 CAN 和以太网的库?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Jayakrishnan Krishna Prasad"]可以通过与 MCP2551芯片连接来成功进行通信

    请注意、该收发器标记为 NRND。

    [引用 user="Jayakrishnan Krishna Prasad"]\n 如果我们使用此板、是否有用于配置 CAN 和以太网的库?  [/报价]

    需要进一步定义您需要的内容。

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Robert、
    感谢您查找 MCP2551状态。

    您好、Jay、
    以下是 TI 提供的 CAN 收发器。 如果您愿意、我相信您可以从其他供应商处找到更多选择。
    www.ti.com/.../can-lin-overview.page

    您可以在 TivaWare 库中找到以太网和 CAN 驱动程序。 这是外设驱动程序库用户指南。
    www.ti.com/.../spmu298d.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DK-TM4C129X 板是否附带 CAN 收发器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     EVM 板上没有 CAN 收发器。