This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C123GH6PM:TM4C123的引导加载程序、启动问题

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/617063/ccs-tm4c123gh6pm-bootloader-with-tm4c123-startup-problem

器件型号:TM4C123GH6PM

工具/软件:Code Composer Studio

您好论坛、

通过我的上一篇文章、我设法构建了一个稳定版本的程序、因此它在我自己的硬件上毫无瑕疵地工作。

下一步、我想使用串行 UART 引导加载程序通过 UART0接口刷写控制器。 为了实现这一点、我遇到了一些障碍、这让我有点困惑。 除了我要使用的程序外、刷写时无法调试引导加载程序、因为在将代码映像从闪存复制到 SRAM 时引导加载程序始终停止。 我还使用 EK-TM4C1294尝试了这种方法、但也无法成功。

从我的启动脚本中的程序开始处开始:

_c_int00:.asmfunc b ResetISR 

该程序设法进入

;初始化处理器。
;
BL 处理器 Init 

例程、其错误如下所述。

我可以想象、这只是一个设置项目、但是我的汇编器课程早已完成、我无法想象为什么我不能单步执行此操作。

此致、

Volker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有一些关于这一主题的真正好的文章,不幸的是,我发现这些文章太晚了:

    基本上、它是关于在尚未复制程序时在 RAM 中开始调试。 长故事短整型:在从闪存跳转到 RAM 时设置断点:

    227 OR LR、LR、#0x20000000 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    另一个注释:如果可以在引导加载程序示例@ TivaWare 随附的指南或 txt 文件中找到这些信息、那将非常棒
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Volker、

    很高兴您找到了您的问题的解决方案。 我们会考虑您的反馈-谢谢。