Other Parts Discussed in Thread: RM41L232
您好!
您能否帮助我验证 RM41L232PZT 是否支持 IEC 60730 C 类、如果支持、可在哪里找到支持文档以帮助开发符合 IEC 60730 C 类标准的系统? 感谢您对此提供的帮助。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好、Chuck、
您的回复非常有帮助。 他们倾向于使用 RM41L232、因为他们的最终产品需要 IEC60730 C 类认证、这似乎是实现此认证的最简单方法。
作为后续问题、我看到我们的一些 C2000和 MSP430器件提供 IEC60730 B 类。 有关详细信息、请参阅以下文章。
我有几个问题:
1. 是否可以对 C2000或 MSP430进行 IEC60730 C 类认证、或者硬件中是否存在一些物理限制、以防止这些 MCU 出现这种情况?
2. 是否需要双 CPU 以锁步方式运行、闪存和 RAM 上的 ECC、BIST、错误信令等才能满足 IEC60730要求? 因此、Hercules 成为 TI 平台中显而易见的选择、可作为获得 IEC60730 C 类认证的途径。
感谢您的见解。
-Will Jarrett
您好、Jarrett、
[引用用户="Jarrett ]1. 是否可以对 C2000或 MSP430进行 IEC60730 C 类认证、或者硬件中是否存在一些物理限制、以防止这些 MCU 发生这种情况? [/报价]
C2000有一些器件也被证明能够通过 C 类认证。 有关更多详细信息,请参阅此处 SafeTI 页面上
的信息。
我真的不能过多地谈论 MSP430或 C2000产品、因为我不熟悉它们或它们是如何实现合规的。 从我的角度来看、他们似乎主要依靠软件来满足标准的要求、根据 IEC60730标准、这些要求应该是可以接受的。
从 Hercules 的角度来看、我们的器件具有非常高的诊断覆盖率。 这是由 IEC61508标准驱动的、该标准要求器件的诊断覆盖率大于99%、以满足 SIL 3安全目标。我相信当前 C2K 或 MSP430产品不可能达到这一覆盖水平、但您应该与这些团队讨论、以确定是否存在这种情况。 为此、我认为 IEC 60730标准不要求这么高的覆盖范围。
[引用用户="Jarrett ]2. 为了满足 IEC60730、是否需要锁步运行的双 CPU、闪存和 RAM 上的 ECC、BIST、错误信令等功能? 因此、Hercules 成为 TI 平台中显而易见的选择、是获得 IEC60730 C 类认证的途径。
一般来说、我不认为这些硬件元件是 IEC 60730 C 类的要求。但是、如白皮书中所述、它们确实增加了一些优势、因为它们基于硬件、可实现非常高的诊断覆盖率、而不会增加软件开销。 与往常一样、它归结为成本与优势。 额外的硬件确实会增加裸片的一些成本、因此也会增加项目的一些开销、但由于这些机制是在硬件中实现的、因此也可能减少开发时间和操作开销。 这对集成商来说确实是一个问题、取决于他们的目标和项目目标。