This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1231H6PZ:Tiva 中的 LFOSC 值

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/617099/tm4c1231h6pz-lfosc-value-out-of-tiva

器件型号:TM4C1231H6PZ

您好!

我需要您在 RTC 时间修整方面的帮助。

是否可以在引脚上输出 LFOSC 时钟32768Hz 以精确测量频率?  (直接在 XTAL OSC 引脚上测量 会影响频率)。

您能否提供一个公式来根据频率测量值计算修整寄存器的值?

谢谢、此致、

Alberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欢迎您的识别、"探测 XTAL OSC 引脚(通常)将"拉" Fxtal。"     确实-这是要避免的。

    FiRM /我不能与您的 MCU 配合使用-但是如果"LFOSC"路由到 MCU 的计时器(怀疑是真的-但您必须检查)、则无法将计时器配置为 PWM 模式?

    在该模式下-一个(适当)低阻抗、生成"LFOSC"的定时器输出信号(频率复本)-这将启用"非受损"频率测量...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、CB1!

    阿尔贝托
    我将使用 CB1的建议、但将 LFIOSC 作为 PWM 模块的专用时钟源(而不是 PWM 模式中的计时器)。 这样、LFIOSC 就不会用作 SYSCLK 的时钟源。