This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1290NCPDT:TM4C129x 器件的 Opus 语音代码引发问题

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/616993/tm4c1290ncpdt-opus-voice-code-for-tm4c129x-device-develop-the-problem

器件型号:TM4C1290NCPDT

您好、先生:

我 目前正在设计一个有关高质量语音使用 Opus 语音代码的项目

但有一些 问题

1.TM4C129X 可用于即时压缩和解压缩?

TM4C129X SSI / SPI 有办法计划使用 I2S?

 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您的需求(真的)是"高质量"、那么具有"本地"(直接/实际)支持的 MCU 对"I2S"来说没有什么意义?
    将"受限器件"""弯曲成(部分)合规性(最常)会产生不利(次优)结果。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Joey、

    MCU 上没有用于压缩/解压缩的专用硬件。 您将需要使用 CPU。

    请查看此应用手册、了解如何使用 SPI 模拟 I2S。 www.ti.com/.../spma042b.pdf