This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C1294XL:使用 U0以外的 UART 以及 UART 回波示例

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/616904/ek-tm4c1294xl-using-a-uart-other-than-u0-with-uart-echo-example

器件型号:EK-TM4C1294XL

我在 EK 上设置了跳线、将 U5Rx 与 TARGET_RX_D 相连、将 U5Tx 与 TARGET_TX_D 相连

UART  5的 UART ECHO 项目的代码已修改。 这足以进行接收和发送

VCPTM PuTTY 终端显示 ENTER 文本、因此 uartSend 函数与 UART 5配合使用。 但没有字符

似乎从键盘收到--未达到 UARTIntHandler 函数。

谢谢、

Priya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Priya、

    您是否已将 startup_ccs.c 中的 UARTIntHandler 位置从 UART0更改为 UART5?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Priya、

    进一步了解这一点、我相信您需要执行硬件模块才能访问 LaunchPad USB 上的 UART5。 请参阅以下文章 :e2e.ti.com/.../1938755
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    设置 startup_ccs.c 文件可以解决问题。 正如另一个线程中所示的图片所示、EK 上的跳线设置不需要进行硬件更改。 我应该已经做了实验5演示了…
    谢谢!
    Priya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Priya、

    很高兴听到! startup_ccs.c 更改很容易被忽略、很高兴这个解决方案这么简单。 )