This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1290NCPDT:TM4C129x 能否在器件接收数据期间发送数据?

Guru**** 2572425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/616660/tm4c1290ncpdt-can-tm4c129x-transmit-data-during-device-recieve-data

器件型号:TM4C1290NCPDT

大家好

我对 TM4C1290的 CAN 有疑问。

我知道 CAN 是半双工。
TM4C1290能否在器件接收数据期间发送数据?

如果是,您能告诉我注册此设置吗?

此致
高贵须

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价用户="hiroyasa"] TM4C1290能否在器件接收数据期间发送数据?

    您回答了自己的问题

    [引用 user="hiroyasa"]我知道 CAN 是半双工。

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    也许"再一个"的定义提供了更大的清晰度。

    半双工-数据一次以一个方向传输。   请注意、(两个)传输方向均已适应-但不能同时适应!

    全双工-数据一次双向传输。