This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 全新 TI C/C++ CCS ARM 编译器资质审核套件

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/616290/new-ti-c-c-ccs-arm-compiler-qualification-kit

编译器是嵌入式系统开发中使用的关键工具。 对于符合 IEC 61508和 ISO 26262等功能安全标准的嵌入式系统、需要根据功能安全标准的要求对编译器进行分类和认证。 IEC 61508-3/4和 ISO 26262-8分别规定了这些要求。  

TI 为 HerculesTmMCU 的开发人员提供具有 TI C/C++ ARM 编译器的 Code Compose Studio (CCS)。 为了支持客户使用 TI C/C++ ARM 编译器进行安全关键型系统开发、 TI  与 Validas 合作,并提供了“用于 HerculesTmMCU 的 SafeTITm编译器资质审核套件”或 CQKIT,以帮助我们的客户根据编译器版本及其特定使用条件(选项、语言功能、pragma 等)执行工具分类和验证测试。 CQKIT 将帮助客户确定资质要求、根据功能安全标准要求执行验证测试、并生成支持使用编译器的必要文档、同时作为工具资质审核证据。 此 TÜV 用户验证的编译器资质审核套件已由 T Ü V Nord 进行评估。 CQKIT 还成功地被多个客户使用。 QKIT 可从 http://www.ti.com/tool/safeti_cqkit 获得 、单个项目使用价格为15K 美元、多项目使用价格为25K 美元、其中包括 Validas 电话咨询支持的24个工作小时。  

刚刚发布了名为基于版本验证的编译器资质审核套件的新版 SafeTI 编译器资质审核套件、它利用 TI 内部编译器版本验证、而不是之前要求用户运行附带的资质审核测试的方法(用于基于用户验证的 CQKIT)。   TÜV 版本验证的编译器资质审核套件是免费的、由 TI 提供、并且还经过 T Ü V Nord 的评估。  

下面是 基于用户验证 的 CQKIT 和 基于版本验证 的 CQKIT 的比较。

 

基于用户的验证 CQKIT

基于版本的验证 CQKIT

成本

15K 美元单个项目许可证
25K 美元多项目许可证

免费

用户 是否运行 验证 测试?

是的

 是否包含 Validas 支持?

24小时工作

否、有关 Validas 支持、请访问 http://www.validas.de/en/contact/

ISO 26262

高达 ASIL D

高达 ASIL D

IEC 61508

符合 SIL 3标准

符合 SIL 3标准

支持 的 TI C/C++ ARM 编译器 版本

TI C/C++ ARM 编译器 5.2或 更高版本

TI C/C++ ARM 编译器 5.2或 更高版本

由 T Ü V Nord TÜV 的 QKIT

是的

是的

总之、我们提供了两组不同的编译器资质审核套件(基于用户和已发布)来帮助客户按照 IEC 61508和 ISO 26262等功能安全标准规范使用 TI ARM C/C++编译器。 客户可以根据其使用条件和偏好选择合适的套件。 最终、我们的客户有责任遵守安全相关要求和标准。

有关  基于版本验证的编译器资质审核套件的其他信息、请访问 www.ti.com/.../safeti_cqkit。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您发帖、Hoiman。 我将复制并重新发布为便利贴、以便它可以在 Hercules E2E 顶部显示更长时间。 这样、更多的客户就能看到它。