This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:boron-10问题

Guru**** 2573695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/616865/tms570ls3137-boron-10-question

器件型号:TMS570LS3137

是否有人可以确认 TMS570器件中没有 Boron-10源代码?  我需要 TI 的声明、或者我必须假设它出现在软错误计算中。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wayne、

    我将把您的问题提交给我们的一位更精通制造工艺的质量工程师、以解答您的问题。 他们应尽快答复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wayne、

    很抱歉耽误您的回答、但由于我在 TI 工作之前发现了 Boron 问题、因此需要进行一些挖掘。 我们用于制造 Hercules 器件的制造工艺(F021工艺)未使用 Boron-10、从未使用过。