This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1232H6PM:CAN 性能测试标准

Guru**** 2929150 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/616336/tm4c1232h6pm-can-performance-test-standard

器件型号:TM4C1232H6PM

你好、冠军

我的客户的应用使用了 CAN 通信、但他们不知道如何测试 CAN 性能、因此想知道是否有 CAN 协议测试标准供他们参考?

Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:
    不确定测试 CAN 性能意味着什么。 您可以进行一些 Google 搜索、市场上有各种 CAN 总线分析仪。 CAN 总线分析器工具可用于通过图形用户界面监视和调试 CAN 网络。 这些工具使用户能够查看和记录来自 CAN 总线的消息。 在开发/测试 CAN 网络期间、用户还可以将 CAN 消息传输到 CAN 总线上。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不知道 Eric 有任何性能测试。

    我认为有针对各种更高级别的协议(HLP)的一致性测试。

    在基本 CAN 协议级别和 HLP 级别进行性能测试是一个有趣的主意、尽管后者可能是对协议栈的测试、也可能是对硬件的测试。

    Robert
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、

     这是您想要的吗? 请注意、这是适用于不同 TI MCU 的一致性测试证书。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    当然、您一定会因为"伟大的挖掘"而受到赞誉。   也就是说、公司提供"符合性"测试、这是"性能"之外的"性能"测试。

    Eric 和客户(真的)在这种"绩效"方面寻求的是未知的。    帖子的写作过于简短/模糊-实际上可能是在寻求()"符合性"的发现!    (即不是性能)-始终...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    试图"关闭"开放的"教区。 (上面)-无法"进入"。   (似乎(两者)"相似"和"重新进入后"现在都被禁止-出于最近(自述)"升级"的礼貌。   (请不要恭敬!)

    应该注意的是、"绩效"可能很高、但"非组合!"    "一致性"可能很高-但性能很差!    因此,"一个是"不保证另一个..."

    这让我们想到 了"精度与精度"的定义和比较。    请注意、"测量可能准确-但不精确-精确-但不准确-既不准确-也不准确!"   性能与一致性似乎(很好)"跟踪"了这些相同的特征...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好
    感谢您的宝贵建议。
    该帖子的目的是让客户不知道如何在其产品中证明 CAN 总线网络的合理性、因为这是他们第一次使用 CAN。
    根据您的建议、我将向他们推荐 CAN 总线分析器和一致性测试。
    谢谢。
    Eric