This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM48L952:EMIF 不等待 EMIF_nWAIT

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: RM48L952, HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/615068/rm48l952-emif-is-not-waiting-for-emif_nwait

器件型号:RM48L952
主题中讨论的其他器件: HALCOGEN

您好!

我正在尝试配置 RM48L952 ZWT EMIF、以便 EMIF 将等待、直到 EMIF_nWAIT 被 FPGA 释放。

下面是 SignalTap II 对情况的捕获:

信号如下:

ARDY =引脚 P3 (EMIF_nWAIT)

名称3 =引脚 M17 (EMIF_NCS[4])

Naoe =引脚 E12 (EMIF_NOE)

正如您从上面的捕获中看到的、EMIF 将不会等待 EMIF_nWAIT。

下面是我从 HALCOGen 配置的内容:

在这里、您可以在捕获图片之前看到 EMIF 配置:

那么、我配置为错误的是什么呢?

据我所知、应该配置 EMIF_nWAIT 运行的所有条件。

地址和其他信号、我可以看到它们是正确的。 如果我更改 EMIF 配置、以便 R_HOLD/STROBE /设置足够长。 我可以在 Hercules 上看到正确的数据。

BR、

TONI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的配置良好。 设置时间、保持时间等应符合外部存储器的规格。 TRM (spnu499b)显示(622页、第17章 EMIF):

    "请参阅外部异步器件的数据表、以确定此字段的适当设置。"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您的快速响应!

    EMIF_nWAIT 引脚何时被 EMIF 采样? 我之所以想知道这一点、是因为正如您从捕获中看到的、EMIF_nWAIT 在 EMIF_NOE 之后稍微下降了一点。 EMIF 是否可能认为 EMIF_nWAIT 已经启动?

    BR、
    TONI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TONI、

    我之前没有使用 EMIF_nWAIT。 对于 EMIF_nWAIT 在 OE 之后稍微下降的情况、应该是可以的。 我只关心设置时间:tsu (EMWEL-EMWAIT)。 最小值为4E+30ns