This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/EK-TM4C1294XL:SPI 接口

Guru**** 2584995 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/616233/ccs-ek-tm4c1294xl-spi-interface

器件型号:EK-TM4C1294XL

工具/软件:Code Composer Studio

如何实现 SPI 接口作为主器件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jossin、您好!
    我建议您从下面的示例开始 \examples\peripherals\SSI\SPI_MASTER.c.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles、

    感谢你的答复。 但我无法将该文件导入到 CCS 中的 Project Explorer 中。 我该怎么做?

    此致

    Jossin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jossin、您好!

     spi_master.c 只是一个文件。 您不能只导入文件以使程序正常工作。 您需要完成 CCS 项目。 通常、您可以从一些现有 TivaWare 示例工程开始、并进行修改、例如将 SPI_MASTER.c 复制到工程文件夹。 这是一个 CCS 项目、您可以参考已经构建的 SPI_MASTER.c。

    e2e.ti.com/.../spi_5F00_master.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您开始使用此 MCU 和 SPI -您对(非常)简单 SPI 从器件的使用将"快速、轻松并增强"您的开发工作。 选择一个基于 SPI 的小容量 EEPROM 是一个很好的候选器件、可充分提升您的能力和理解能力。 更复杂的器件通常会"过度挑战"-更小、更简单的步骤(即"kiss")是您最安全的前进道路...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 我需要一个 SPI 作为主模式的项目示例、而不是 RTOS 的工作模式。 我无法调试这个单个文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    感谢您的回复! 您对我可以使用哪些书籍、网站或文档来提高我的能力有什么想法吗?

    此致

    Jossin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jossin、您好!
    您是否下载了我上传的项目? 它是一个完整的 CCS 项目、而不是单个文件。