This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LS0432:手表变量不会持续更新

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/616077/ccs-tms570ls0432-watch-variables-are-not-updating-continuously

器件型号:TMS570LS0432

工具/软件:Code Composer Studio

大家好, 我已经为 TMS570ls04 launchpad 创建了一个简单的项目来验证 RTI 模块,它正在工作,在这个项目中,我添加了一个计数器变量来验证 ISR,但它不会持续更新(连续刷新打开) 当我暂停程序时,我将获得更新的值。

即使是其他变量也会发生同样的情况。 请告诉我。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Indrajit、

    在调试模式下执行时、TMS470LS0x32器件在 DAP 和 AXI 总线之间没有连接以提供数据的持续刷新。 即、此器件不支持此功能。 您必须暂停 CPU 以查看更新的值。 这是 Hercules 系列低端产品在性能和功能集方面做出的让步之一。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。 我明白了。
    Hercules 不支持实时模式,这是主要原因。
    但是、我们能否在不停止处理器的情况下监控观察变量中的 SCI 接收数据。
    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RM41x\42x 和 TMS570LSx32器件不支持调试环境内的任何实时数据更新。 您必须暂停 CPU 以更新调试器中显示的值、包括存储在 RAM 中的 SCI 接收值。 您可以设置回显函数、其中接收到的值在 SCI 线路上回显到终端窗口、以便在运行时进行监控。