This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1224:我的 launchpad 可能会意外短路、上电时只有 LED 6亮起

Guru**** 2574865 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/615929/tms570ls1224-my-launchpad-may-be-accidently-shorted-only-led-6-lights-when-powered-up

器件型号:TMS570LS1224

大家好。 正如我在标题上说过的、我的 Launchpad 不起作用。 如何修复它或它完全损坏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Joe、

    如果 LED4和 LED6关闭、则电路板上没有电源。 但是、如果 LED6打开、这意味着电路板已通电。 请检查电路板上是否有3.3V、1.2V 和5V 电压:
    1.5V:J3引脚1
    2:3.3V:J2引脚1
    3.1V2:R29靠近 J4的引脚38和引脚30
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,王杰:

    感谢您的回复。 J2引脚1和 J3引脚1已连接、它们位于电路板上。 R29也在电路板上。

    如果我将电源连接到电路板、则电路板会发出一些"sisisisisim"声音。

    如果我记得正确的话、我意外地通过一根导线接触一些 CPU 引脚、这意味着有时可能会连接2个或更多 CPU 引脚、并且会短路。 但是、该板是否可以"自行保存"。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    如果您将电源引脚和 GND 引脚短路、超过的电流将损坏电路板上的部件、并且 PCB 上的走线可能会熔化并被损坏。