This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM42L432:基于模型的设计(MBD)

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: RM42L432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/616262/rm42l432-model-based-design-mbd

器件型号:RM42L432

Hercules 团队、

一位客户询问我们是否为基于模型的设计(MBD)的 RM42L432提供了 MATLAB 模型。  我不清楚这是来自 TI 还是来自 Mathworks。  有人可以提出建议吗?

此致、

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我的理解是、这是 MATLAB 会产生的结果、但会在 TI 的帮助下进行开发。 据我所知、Cortex-R4有一个 MATLAB Simulink 示例、其中使用了 RM4x 器件作为示例器件、并可通过一些努力将其移植到其他器件。 但是、我们对 MATLAB 相关开发的支持非常有限。 我已经复制了另一位团队成员、他对 MATLAB 产品和我们的能力有更深入的了解、以防他需要添加任何内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    如今、客户可以使用 MathWorks 工具和基于模型的设计为其算法生成 ANSI/ISO C 代码、然后使用 TI 工具导入该 C 代码并在任何 TI MCU 上运行该 C 代码。 但是、这必须 由客户进行设置、MathWorks 和 TI 都没有像 C2000一样的特殊定制支持

    RM4x 的唯一面向 MBD 的解决 方案是 TI 编写的对 RM48的 PIL 支持。

    MathWorks Consulting Services 可能能够作为付费项目帮助客户实施此方案。 如果您希望我帮助与我们咨询小组中的某个人建立联系、请告诉我。

    谢谢、

    -Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您回答 Brian。

    此致、
    David