This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware/TIDM-TMS570BMS:主动电池平衡

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS0432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/614800/starterware-tidm-tms570bms-active-cell-balancing

器件型号:TIDM-TMS570BMS

工具/软件:Starterware

您好!

我正在尝试遵循 TMS570有源电池平衡电池管理设计指南 PDF。 我已经完成所有连接、并且能够将演示软件加载到 TMS570LS0432上。 然后、我能够运行 GUI。 当我选择要平衡的单元格、然后单击"平衡打开"时、"平衡 en "旁边的绿色指示灯和单元格编号旁边的绿色指示灯都亮起。 但是、电池的电压不会改变。 它实际上并不平衡电池、即使它说是平衡的。 我不确定是什么问题。

谢谢、

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    1.您能否选择所有电池进行平衡、并检查电池电压波形?
    2.您是否单击"轮询开始"按钮查看数据?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 QJ、

    是的、我已经点击"Poll Start"按钮、我可以看到电压波形。 问题似乎是、在我开始平衡后、每个电池显示相同的电压、电压甚至不会改变0.001伏。 当平衡开始时、它看起来会冻结并报告相同的电压。

    谢谢、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Chris、

    是否可以将显示刻度设置为0v 和5V? 我想查看整个波形。 我的意思是、可能有一些脉冲、但会通过显示设置进行滤波。