This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TM4C1294NCPDT:IEEE 1588协议软件的实现

Guru**** 2601915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/615865/rtos-tm4c1294ncpdt-implementation-of-ieee-1588-protocol-software

器件型号:TM4C1294NCPDT

工具/软件:TI-RTOS

Tiva 处理器符合 IEEE 1588标准、但该协议未作为 EtherNet/NDK 堆栈的一部分实现、目前可用。

将 IEEE 1588协议整合到 Tiva 处理器上的软件中的最佳方法是什么?

谢谢你

此致

帕维特拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Pavitra、
    我想、您曾向 TI-RTOS 团队发布过类似的问题。 如您所知、NDK 中不支持 IEEE 15888。 该帖子确实提供了一些关于工业 SDK 团队在其 ISDK 产品中引用示例协议和 PTP 用法的建议。 很可能、如果您再次向 RTOS 团队发布相同的问题、他们会为您提供相同的建议。

    e2e.ti.com/.../583022