This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PM:在 E-ink 显示上显示 PNG 图片

Guru**** 2524500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/615794/tm4c123gh6pm-display-png-pictures-on-e-ink-display

器件型号:TM4C123GH6PM

大家好、

我正在考虑新项目。 我想在 EINK 显示屏上显示 PNG 图像。 您认为 Tiva ARM 有足够的功率来解码 PNG 图片吗? 或者我必须找到另一种压缩方法吗? BMP 非常简单、但太大。

设置应为-包含图像的 SD 卡、Tiva ARM 和 eink 显示。

谢谢、

1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您不会对"PNG & Only PNG"进行"区分-这不是真的吗?    (和 E-ink 的选择-同样安静)  请注意、颜色的适应会大大扩展您的"现有或新图像的收集"、这可能会因选择 "单色/灰度"显示而受到限制。    实际上、E-ink 具有"日光可读"和低功耗特性、但转换"正常"彩色图像(通常)会带来巨大的挑战...

    虽然 PNG 是压缩文件、JPG 也是如此、但 Cortex M4和 M7 MCU 具有硬件"引擎"、"速度、易用性、增强"此类 JPG 图像的显示效果。   希望这种"一天"的能力"到了这里"、但在其他地方仍然很活跃/很好、甚至可能包括更强大的显示器的高级图形容纳-以及它们更新/要求苛刻的界面...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Jan Juranek">您是否认为 Tiva ARM 有足够的功率来解码 PNG 图片?快速搜索时、有一些针对 Cortex-M 微控制器进行优化的商业 PNG 解码库。 例如、请参阅 PNG 解码器(软件编解码器)。 我无法评论这些库、因为我自己没有使用它们。

    [引用 user="Jan Juranek">或者我必须找到另一种压缩方法?[/quotes]TivaWare 附带 可压缩图像的 NetPNM 转换器(pnmtoc)。

    例如、查看1920 x 1160示例图像:

    a) 24位色深的.bmp 文件为 6,681,654字节。

    b) 24位色深的.png 文件为 133、201字节。

    c) 带有256色板索引的 pnmtoc 工具的压缩输出创建了一个350、631字节的数组、这是一个采用 TivaWare grlib 所使用格式的图像数组。

    d) 带有1位调色板索引(即黑色和白色)的 pnmtoc 工具的压缩输出创建了一个64,430字节的阵列、这是一个采用 TivaWare grlib 所用格式的图像阵列。

    因此、TivaWare pnmtoc 工具的压缩输出可能会为您的应用提供足够的压缩。 压缩量将随图像而变化。

    此外、电子墨水显示屏的颜色深度是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Chester Gillon"]此外,电子墨水显示屏的颜色深度是多少?

    除非最近开发和推出- E-Ink 仅限于"单色和灰色阴影"。   (如果这种情况在今天仍然如此、正如前面所说的那样、海报的图像选择和处理(可能)会使劳动和时间更加密集、而且很复杂。)

    选择具有"内置"硬件 JPG 功能的 MCU (大幅提高系统时钟速度)以及符合"最新/最出色"显示界面标准的 MCU (单独选择)似乎满足了海报对"最佳选择"的需求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复!

    [引用 user="Chester Gillon"]此外,电子墨水显示屏的颜色深度是多少?

    嗯、视情况而定。 例如、Good-display.com 上的 E-ink 显示(13.3英寸、1600x1200)可以显示2-16 (1-4位)灰度的图像。

    我想将其用作"电子歌曲簿"(我是吉他手)。 我们已经有10英寸的电子阅读器、但它为我们提供了几个缺点、因此我想开发自己的解决方案。 例如、我可以从扫描仪获取单色扫描、以便可以生成单色 PNG 图像。 我认为我将从 BMP 图片开始。 我知道它们很大、但对于首次测试、它很简单、我将通过硬件加速器检查更强大的支撑臂。

    NetPNM 转换器看起来很有趣、我会检查它!!

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jan、

    请参阅下面的这一普遍显示的电子纸 Booster Pack 链接。 它还与 Rei Vilo 和 Paul Schow 的评论有联系。 我对 ePaper 不是很专业。 我不确定是否使用 Tiva MCU 来解码 PNG 图片。

    www.pervasivedisplays.com/.../ext2_kit

    -克尔