This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/EK-TM4C123GXL:RTOS 分析器 CPU 负载图不起作用

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/615821/rtos-ek-tm4c123gxl-rtos-analyzer-cpu-load-graph-not-working

器件型号:EK-TM4C123GXL

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我在示例项目 stairStepStopMode_EK_TM4C123GXL_TI 上运行 RTOS 分析器。

我可以运行程序、但 RTOS 分析器不会对 CPU 负载进行抖动。

以下是"实时"会话日志:

CPU 负载图:

此外、控制台显示错误:

我尝试过不同的示例项目、结果都相同。

谢谢、

Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Scott、

    您使用的是什么 CCS? 我复制了7.2版类似的内容。 该工具正在查看记录(基于 CPU 加载窗口右下角的"显示20条记录")。 对于完整性、您能否缩小(负放大镜图标)。 您是否还看到任务加载缺少信息?

    Todd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Todd、

    再次感谢您的快速回复。 我使用的是 CCS v7.2.0.00013。 此外、它还运行 XDCtools v3.32.2.25_core。

    我看到任务负载中也有类似的缺失:

    我尽量缩小(我按了几次负缩放)。

    谢谢、

    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不好。 我将在星期一与一位 CCS 同事进行讨论。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、再次感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="ToddMullanix"]我将在周一在 CCS 中循环。[/quot]这可能与 CCS/MSP432P401R 中已报告的问题相同:启动另一个由  得出结论的调试会话后、RTOS 分析器无法正常工作:

    [引用]我刚用 CCS 7.2尝试过这种方法、实际上在7.2中引入了另一个错误、其中图形始终为空(存在数据、但未填充图形)。 终止并重新启动调试会话后数据变为空的问题仍在7.2中出现。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供信息。 我尝试了几个以前的版本:

    7.2.0.00013失败

    7.1.0.00016失败

     6.2.0.00050通过!

    这些快照来自 CCS v6.2 (stairstep 示例):

    感谢你的帮助、

    Scott