This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/EK-TM4C129EXL:托管网页示例

Guru**** 2605955 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C129EXL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/615615/rtos-ek-tm4c129exl-hosting-web-page-example

器件型号:EK-TM4C129EXL

工具/软件:TI-RTOS

是否有任何示例可在 TM4C 上承载网页? 我已经做了很多搜索、还没有找到任何搜索。 TI-RTOS 只有5个使用以太网的器件示例。 我查看了开箱即用演示代码、但希望在本地托管该网站。  

谢谢、

Dillon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Dillon、

    我不确定具体的 TI-RTOS 示例、但总的来说、对于 EK-TM4C129EXL、我相信 TivaWare 中包含的 Enet_IO 项目可以做到这一点。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dillon、

    下面介绍了如何在 TM4C1219x 器件上添加 HTTP 服务器: processors.wiki.ti.com/.../TI-RTOS_HTTP_Example

    Todd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答。 我没有注意到 TI-RTOS 之外的 TivaWare 中包含的所有示例。 我将开始查看所有材料。

    谢谢、
    Dillon