This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:etpwm 在运行时改变频率

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/615649/tms570lc4357-etpwm-change-frequency-in-runtime

器件型号:TMS570LC4357

您好!

我们喜欢使用 etpwm 模块、并且不知道 是否可以(没有任何问题)在运行时更改频率(TBCLK)。 其思路是降低 MOSFET/IGBT 的开关损耗。

此致、

Dennis Koch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dennis:

    您可以在运行时更改 TBCLK。 时钟分频器为1/2/4/8/16/32/64和128。