This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TM4C129XNCZAD:NDK 包含路径

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/615474/rtos-tm4c129xnczad-ndk-include-path

器件型号:TM4C129XNCZAD

工具/软件:TI-RTOS

什么是项目变量 NDK_include_path? 创建一个可与 NDK 和 TI-RTOS 配合使用的工程后、工程属性显示${NDK_include_path}位于 include 选项中。

我在 其他变量列表中看不到 NDK_include_path。 我希望它能为我定义。 例如、定义了 NDK_INSTALL_DIR、但我没有这样做。为什么它不出现在其他变量列表中? 它是否真的没有定义、或者是否可以在 其他地方定义?

此问题来自复制示例代码时出现的错误。 示例代码包括 。 示例工程具有 Include 选项:"${COM_TI_RTSC_TIRTTOSTIVAC_INSTALL_DIR}/products/ndk_2_25_00_09/packages/ti/ndk/inc/bsd "我假设这是 ${NDK_INCLUDE_PATH}应该是的值。

下面是自动生成的 include 选项的屏幕截图、我在其中看到了其他变量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:

    您在哪里获得了此示例? 您使用的是用于 TivaC 的 TI-RTOS 的哪个版本(我假设2.16.01.14、因为我在路径中看到 BIOS_6_45_02_31)?

    此外、您能否查看是否有名为 NDK_INCLUDE_PATH 的环境变量? 例如、在 Windows 上、打开命令提示符、然后键入"Set | findstr NDK_include_path。

    Todd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的环境中未定义 NDK_INCLUDE_PATH。 你给我的命令之后什么也没有打印出来。

    我尝试使用的 TI_RTOS 版本为2.16.1.14、NDK 版本为2.25.0.9。 示例对象称为 tcpEcho_DK_TM4C129X_TI。 我从 Resource Explorer 中得到了 IF。

    示例项目使用 TI RTOS 版本2.16.0.8。 我认为该版本在我下载示例项目时会自动安装。

    我刚刚注意到、可用变量因项目而异。 例如、在我创建的项目中、COM_TI_RTSC_TIRTOSTIVAC_BIOS 为 C:\ti_tirtos_tivac_2_16_01_14\products\BIOS_6_45_02_31。 在示例项目中、同一变量为 C:\ti_tirtos_tivac_2_16_00_08\products\BIOS_6_45_01_29。

    CSS 是否为每个新项目创建了一组唯一的变量? 如果是、CCS 似乎忘记声明 NDK_include_path、但仍会将其列出在 include 选项中。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、

    让我们来了解一下您安装了什么。

    1.打开 CCS->Preferences->Code Composer Studio->产品以及 SYS/BIOS、TivaC 和 XDCtools 的 TI-RTOS 的功能。

    2.打开新导入的 tcpEcho_DK_TM4C129X_blah_blah 的工程属性。 查看“一般”->“产品”。 XDCtools 和 TivaC 的 TI-RTOS 有哪些功能

    3.现在看一下"order"选项卡。 选择顶行、然后按展开。

    Todd