This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:TM4C1294NCPDT -开发工具

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/615478/tm4c1294ncpdt-tm4c1294ncpdt---development-tools

器件型号:TM4C1294NCPDT

我们目前正在使用 CCSv5和 CCSv7以及以下工具:

 XDS100v2、

XDS560v2 LAN 和 USB、

XDS510

您能否澄清 TM4C1294NCPDT 是否也可以使用相同的工具 ?

如果没有、请建议合适的工具链。

在 TI 门户上、我看到 CCS 和 XDS100V2的变体说明、如下所示:

 

适用于 TM4x ARM MCU 的 Code Composer Studio (CCS)集成开发环境(IDE)

XDS100v2 JTAG 调试探针(ARM 版本)

 

我们需要这些变体、还是可以使用 CCSv7和标准14引脚 XDS100v2?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Giacomo、

    有关 支持的调试探针的完整列表、请参阅本文档 www.ti.com/.../spma075.pdf 的第3.3.7节和表3。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Giacomo、
    您可以将 XDS100v2和其他版本与 TM4C1294一起使用(除了我没有看到510)。
    为了节省空间、我建议您使用最近的2x5 .127间距10引脚连接器。
    我在之前曾写过很多关于这些方面的注意事项、也许有一些对您有用的注意事项:
    docs.google.com/.../158x7QN1snfdZEPRIzSDgMzlSRWVrXyXgoteLmbXnqnU
    此致