This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1227:使用 N2HET 实现 I2C/UART/SPI/SVPWM 功能的演示代码

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/615340/tms570ls1227-demo-code-for-using-n2het-to-realize-the-i2c-uart-spi-svpwm-feature

器件型号:TMS570LS1227

大家好、

 您是否可以提供使用 N2HET 实现 I2C/UART/SPI/SVPWM 功能的演示代码? 期待您的回复、谢谢。

此致

Benjamin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    我们有使用 NHET 的 I2C 和 SCI 示例代码、但我们没有用于 SPI 和 SVPWM 的 NHET 代码。

    I2C:

    SCI: