This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0432:TMS570LS0432 AEC-Q100?

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS0332, TMS570LS0232, TMS570LS0432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/615225/tms570ls0432-tms570ls0432-aec-q100

器件型号:TMS570LS0432
主题中讨论的其他器件: TMS570LS0232TMS570LS0332

您好;

在 TI 网站上、虽然 TMS570LS02x/03x/04x 属于同一子系列、但 TMS570LS0232看起来与 TMS570LS0232和 TMS570LS0332符合"汽车" AEC-Q100标准、但仅列为"目录"(这意味着它不属于 AEC-Q100)。  

我认为这不是错印(如果不是、请告诉我)。  TMS570LS0432是否有符合 AEC-Q100标准的时间表或时间表?  是否有理由-不-符合 AEC-Q100标准、而其他两个器件是?

我知道应该没有功能或性能差异、但为了满足我们的特殊需求、我们需要 AEC-Q100、这是一个主要因素。

提前感谢、

Joe Shidle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Joe、

    TMS570LS0432也是用于安全系统的汽车级 MCU。 TMS570LS0432的器件型号为 TMS5700432BPZQQ1:
    Q:温度为-40 ~ 125度
    Q1:汽车级
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    QJ;

    非常感谢您的回答。

    如果 TMS570LS0432符合汽车标准、为什么它会列出"Catalog"而不是"Automotive"、例如 TMS570LS0232和 TMS570LS0332?

    提前感谢、
    Joe Shidle
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、

    TMS570LS0432、TMS570LS0332和 TMS570LS0232均属于通用产品、符合汽车 Q-100标准。

    您能否向我指出 TI 产品页面、其中显示了这3种产品之间的差异?

    谢谢!

    Hoiman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Hoiman;

    非常感谢您的回答。

    所有这些都可以从 TI 网站上获取 Hercules 处理器。

    下面列出了 TMS570LS0432,在“额定值”下为“目录”: http://www.ti.com/product/TMS570LS0432/description

    在这里、TMS570LS0332在"额定值"下列为"汽车": http://www.ti.com/product/TMS570LS0332/description

    另请参阅此页、其中列出了02x/03x/04x 比较、最右列"额定值"显示232和332为"汽车"、而432为"目录"
    http://www.ti.com/lsds/ti/microcontrollers-16-bit-32-bit/c2000-performance/safety/tms570/products.page#p1227=128;384

    这些是我所指的差异。

    根据此处的论坛讨论、"目录"强烈意味着该器件不符合 AEC-Q100标准和等级:
    https://e2e.ti.com/support/power_management/linear_regulators/f/321/t/436619

    如果432不符合 AEC-Q100标准、我们将无法使用、这些页面似乎表明不符合该标准。

    提前感谢、

    Joe Shidle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    非常感谢您指出这些差异。  

    在额定值下、TMS570LS0432应为 Automotive。 我将对其进行校正。

    此致、

    Hoiman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢大家的回答。 这回答了我的问题。