This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:关于确认方法"HET 5 A Boot Time Software Test of function using I/O Loopback "

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/614980/tms570ls3137-about-confirmation-method-of-het-5-a-boot-time-software-test-of-function-using-i-o-loopback

器件型号:TMS570LS3137

关于"使用 I/O 回路的 HET 5A 引导时间软件功能测试"的确认方法

执行 HET 回送时是否需要使用微代码?
或者、您能否通过使用 HETDOUT 满足环回要求?