This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C1294NCPDT:TM4C1294NCPDT 卡在 DFU 模式下

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/614497/ccs-tm4c1294ncpdt-tm4c1294ncpdt-stuck-in-dfu-mode

器件型号:TM4C1294NCPDT

工具/软件:Code Composer Studio

我们有一个使用 TM4C1294NCPDT 的定制设计。

使用 xdsdfu.exe -e、我可以看到连接到我的笔记本电脑的设备。  

它读取器件名称" Tiva 器件固件更新"和模式 DFU。

我使用 firmware.bin 对其进行编程、它会显示它已编程、但无论我尝试多少次、它都不会在 DFU 模式下出现。

当我进行编程时、我最后使用-r 进行复位。

我还从笔记本电脑上拔下了设备并重新插入。

有什么技巧可以让这个东西从 DFU 模式中解卡?

谢谢!

Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、

    对于入门、您能否尝试以下链接线程上的建议? e2e.ti.com/.../1872606
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我通过 CCS 重新刷写 bootloader.AXF 文件来解决此问题。 我希望通过 USB 解决它、但它确实需要 JTAG 访问。