This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TM4C123GH6PM:使用 FreeRTOS 的帮助

Guru**** 2607465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/614753/rtos-tm4c123gh6pm-help-using-freertos

器件型号:TM4C123GH6PM

工具/软件:TI-RTOS

嗨、大家好、我不熟悉 CCS (我之前使用的是 IAR Workbench)、我必须执行 一个甲氧体项目、该项目主要包括激活 LED 和 蜂鸣器、同时按下按钮以更改模式。 我通常处理中断和这类问题、因此我很难使用这种 RTOS 方法。 我已经从 Tiva 编译了示例(使用 RTOS 使 LED 闪烁)、但我不知道如何开始执行我的项目。 如果有人能给我建议、教程或污渍、我会非常感激。

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Guilherme、

    您是否有任何特定的理由希望通过 TI-RTOS 使用 FreeRTOS?

    如果您仍在学习如何使用 RTOS、那么以下是使用 TI-RTOS 的一个令人信服的理由: training.ti.com/ti-rtos-workshop-series

    该培训系列非常全面、有助于为您提供有关如何启动项目所需的许多此类提示。 我认为这种教程正是您想要的。 它甚至包括 CCS 简介课程、以帮助简化该过渡。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引述 USER="Guilherme Silva "]嗨、大家好、我不熟悉 CCS (我之前使用过 IAR Workbench)

    为什么要切换到更有限的编译器?

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在 IAR 中安装库时遇到问题、我没有太多时间完成此操作(我发现我必须使用 FreeRTOS 时已经完成了项目、所以我再次处于0点)、 我发现 TI 提供了一些在 CCS 上实现 FreeRTOS 的示例
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Guilherme Silva"]...当我发现我必须使用 FreeRTOS 时、该项目已经完成

    这是(真正的)课程-不是吗?   这种"发现"怎么可能(如此严重)被遗漏?   (规格确实(一些)重要!)

    我和 Robert 一起使用(Real)和 PRO IDE。  您提到的早期 RTOS "拒绝"(一个也只有一个)供应商使用-这是最常见的-证明了极短的目光和限制!

    您无法"提交您已完成的工作?"   然后与 BOOS/指导老师 进行解释和协商-在"Master the RTOS?"中增加了时间

    没有什么其他(真正)能为您带来最大利益-单一(有限)来源-是(不太可能)明智的选择...   (也许"匆忙"会造成"浪费!")