This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TM4C1294NCPDT:RTOS

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C1294XL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/614565/rtos-tm4c1294ncpdt-rtos

器件型号:TM4C1294NCPDT
Thread 中讨论的其他器件:EK-TM4C1294XL

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我使用的是 TI RTOS 2.16.08版本、我 需要一些适用于带有 RTOS 的 tm4c1294的 ADC 示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kota、

    遗憾的是、似乎没有这样一个示例。

    您可以在[安装路径]/tirtos_tivac_2_16_00_08\tirtos_tivac_2_16_00_08\tirtos_tivac_2_16_00_08_examples\TI\EK_TM4C1294XL 下查看 EK-TM4C1294XL LaunchPad 的所有可用 TI-RTOS 示例