This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PGE:我需要 EDGE_TIME 示例文件。

Guru**** 2618735 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C123GH6PGE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/610275/tm4c123gh6pge-i-need-the-edge_time-example-file

器件型号:TM4C123GH6PGE
主题中讨论的其他器件:TM4C123

你好  

需要输入边沿定时器采样源代码。

Peripherals 文件夹中没有示例文件。 ( EDGE_COUNT、 OneShot_16位、 Periode_16位、 PWM)

我需要 EDGE_TIME 示例文件。

谢谢

[附加所需配置的图像]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jame、

    我将对其中的几个问题作出答复、因为它们会为另一个线程制定您的问题(BTW 您没有回答抖动问题)

    [引述 user="Jame shin"]Robert_Q1>您的信号的最终来源是什么?
           a1>这是为了检测和校正线性编码器的高速信号输出的误差。[/quot]

    线性编码器通常不会根据我的经验测量占空比变化。 他们可以添加一个占空比来添加一些绝对位置信息、但我没有看到它是自己完成的。 更常见的是正交排列。

    [引用 user="Jame shin"]Robert Q3>占空比的范围是多少?
           a3>a1答案是相同的。
              占空比0.01%~ 100%(最小单元位与传输数据的最大位之间的关系)[/报价]

    好的、现在我们有一个问题。 检测边沿的规格在50%占空比下的最大值为20MHz、您的0.01%相当于 占空比为50%的100GHz。 这根本不起作用。 我坚信这将适用于任何微型或 DSP、FPGA 领域和高端 FPGA。 我不知道您是否可以对任何 FPGA 进行足够快的计时。

    Robert