This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 索取 LM4FSXAH5BB 数据表

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/609342/request-for-lm4fsxah5bb-data-sheet

主题中讨论的其他器件:TM4C123

您好!

我们收到了客户的实施编程支持的请求。 遗憾的是、我们无法找到该芯片的数据交换器、因此我们不确定此类器件是否真正退出。

那么、您能否告诉我该器件是否真实、您能否提供数据表?

此致、

弗兰蒂塞克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该器件型号指向"特殊"MCU -而不是向公众提供的(通常) MCU。

    芯片标记的更近视图应显示"LX4F..." 未生产出"no" LM4F 器件...

    由于这些设备不再生产、您的需求似乎仅限于客户可能拥有的那些部件、而"没有"可能"进一步的设备到达"。

    切换到兼容性最高的"TM4C123"似乎是您的最佳选择。    (客户的"丢失数据表"(对于如此"特殊"的芯片)-说音量... 不是很好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不知道该器件型号、但我会继续查找。 这篇文章列出了我知道的 LM4器件:
    e2e.ti.com/.../271820
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、到目前为止我没有找到该器件型号。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 USER="CB1_MOBILE"]

    切换到兼容性最高的"TM4C123"似乎是您的最佳选择。    (客户的"丢失数据表"(对于如此"特殊"的芯片)-说音量... 不是很好

    [/报价]
    这不是一个选项、客户要求为精确芯片实现编程支持。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、我们将取消此请求。 非常感谢!