This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1290NCPDT:Tiva 控制器接口激光打印机是否通过 USB?

Guru**** 2536150 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1290NCPDT, TUSB1210-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/613616/tm4c1290ncpdt-is-tiva-controller-interface-laser-printer-via-usb

器件型号:TM4C1290NCPDT
主题中讨论的其他器件: TUSB1210-Q1

您好!

我想将 HP 激光打印机(USB 2.0)连接到控制器 TM4C1290NCPDT 。Tiva 可以单独支持连接高速激光打印机设备、还是必须连接外部 ULPI PHY 芯片。

此致、
Priya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您需要"高速"而不是"全速"、则需要一个外部 ULPI PHY 芯片。

    TUSB1210-Q1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ***类似***
    "细节"中的魔鬼(高而全)-再一次-"一般技术营销"成功地令人困惑...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:
    首先、感谢您的建议。 我怀疑我的控制器正在检测 HP LaserJet 1020打印机、该打印机使用基于主机的打印机语言、没有外部外设 ULPI PHY、但使用另一种型号的 HP LaserJet pro 1606dn 时没有检测到相同的代码。这两种打印机都通过 USB 连接到我的控制器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经解决了这个问题,感谢你们。

    此致、
    Priya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我怀疑我的控制器正在检测 HP LaserJet pro 1606dn 打印机,该打印机使用 PCL 5e 打印机语言,但没有使用外部外围设备 ULPI PHY,但另一种型号 HP LaserJet pro M203dn 也使用相同的语言,无法检测到相同的代码。这两种打印机都通过 USB 连接到我的控制器。

    请帮帮我。

    注意事项
    Priya